This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF1610:ds125df1610在6.144G 下解锁

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF1610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706214/ds125df1610-ds125df1610-unlock-at-6-144g

器件型号:DS125DF1610

您好!

  DS125DF1610是否可以绕过重定时器? 如果可以、最小输入数据速率是多少? 它是否仍然可以进行交叉连接?

BR、

卡尼   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cannie、

    1)。 DS125DF1610重定时可被旁路掉。 请注意通道寄存器0x1E = 3'b000。
    2)。 重定时旁路模式下的最小输入数据速率取决于交流耦合电容值、数据模式和信号的上升/下降时间。 在此模式下、器件应能够在兆位范围内运行。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Cannie、

    通常、重定时器会在6.144Gbps 等 VCO/2数据速率下保持 CDR。 在大多数情况下、仅绕过/8个比率。
    此外、为了绕过重定时器、需要在寄存器0x09[5]中设置覆盖使能位。 启用覆盖后、0x1E[7:5]中的值将决定输出样式。

    此致、
    Lee