This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN330G:相对的收发器

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN330G, TCAN330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705996/tcan330g-opposite-transceiver

器件型号:TCAN330G
主题中讨论的其他器件: TCAN330

大家好、

我的客户正在使用 TCAN330G。

在系统上、它可能与原始竞争对手(PCA82C251T)的 CAN 收发器相反。

它可以进行通信吗?

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ohno-San、

    两个收发器可以相互通信、但其中一个主要区别是 TCAN330是3.3V CAN 收发器、而 PCA82C251T 是更典型的5V CAN 收发器。 3.3V 收发器上的总线电压设计为仍可与5V 收发器配合使用、但由于隐性电平完全相同、因此会发出共模噪声。 没有选择5V TI CAN 收发器的原因吗? 类似于 TCAN1042?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    感谢您的回答。
    客户要求使用3.3V 电压。

    此致、
    Kenji
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kenji、

    请注意、由于隐性电平存在微小差异、5V 和3.3V CAN 收发器发出的噪声将高于总线上的所有5V 收发器或总线上的所有3.3V 收发器。

    此致、