This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:锁定后的器件行为

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A, TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706259/pca9548a-device-behavior-after-lock-up

器件型号:PCA9548A
主题中讨论的其他器件: TCA9548A

大家好、团队、

我对 PCA9548A 有疑问。

数据表中对其进行了如下描述

'如果斜坡条件超出上述时序允许范围,则可能会错过 POR 条件,导致器件锁定。'

1.这是否意味着如果 Trise 太大、器件将不会被搬运?

2. 锁闭后的行为是什么? 高阻抗无输出?

谢谢。

Johnny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Johnny、

    "一. 这是否意味着如果 Trise 太大、器件将不会被搬运?"
    在正常条件下、器件将在所有通道禁用的情况下启动。 如果违反 POR 要求、则我怀疑器件可能会在启用随机通道的情况下启动。 有些启动会使所有通道打开、而另一些启动会使一个或两个通道启用、这在您每次违反 POR 要求时都是随机的。

    "二. 锁定后的行为是什么? 高阻抗无输出?"
    当您说死锁之后、您是否说您再次复位器件、但您是否遵循了 POR 要求? 如果是、器件将再次正常工作。

    锁定条件是指器件可能锁定 SDA 的情况。 这可以通过发送9x 或18x SCL 脉冲来重置状态机来解决(我想说这应该在大多数时间都能正常工作)。

    我们有 TCA9548A、它修复了 POR 勘误表、与 PCA 引脚对引脚、5V 耐压、具有更宽的 Vcc 工作范围、并且比 PCA9548A 具有更高的成本竞争力。 我建议您使用我们的 TCA 而不是 PCA。

    谢谢、
    -Bobby