This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD33:建议运行结温

Guru**** 2815985 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706129/sn65hvd33-recommended-operating-junction-temperature

器件型号:SN65HVD33
  1. SN65HVD33MDREP

    • 建议的工作 Tj (结温)是多少?

      1. 器件的额定工作环境温度范围为-55°C 至+125°C

      2. 数据表中未提供额定功率耗散、因此在 Ta = 125°C 时、我无法从92°C/W 的 JA 推断出运行 Tj 限制
        您能否提供额定功率耗散?

      3. 我们的使用条件导致 Tj = 125°C;我认为我们的工作环境符合规格,但我想了解我有多少热裕度。

      4. TJ 关断为165°C、因此我预计 Tj 运行限制在150°C 附近

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、

     在建议的运行条件下、TJ 最大值为150°C。 如果 Ta = 125°C、在92°C/W  RθJA 下、最大功耗约为270mW

    如有任何疑问、请告知我们。

    此致、

    Hao