This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041手册和评估板用户指南中的电源轨电容器差异

Guru**** 2762855 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706144/tusb8041-difference-in-power-rail-capacitors-from-tusb8041-manual-and-eval-board-user-guide

器件型号:TUSB8041

我在 各自手册中对 TUSB8041和 TUSB8041RGC REVD EVM 的原理图有疑问。

   第34页的 TUSB8041手册中、电源轨有0.1uF 电容器、这些电容器要尽可能靠近电源引脚放置、但在  第9页的 TUSB8041RGC REVD EVM 用户指南中、电源轨有更多的电容器、它们的值会有所不同。 我只是想知道它们为什么不同。  

谢谢、

Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    只要每个电源引脚至少有一个去耦电容、这两种解决方案都是有效的。 一些工程师倾向于改变去耦电容器的值以提供更好的高频噪声抑制范围、但这对于该器件来说不是一个问题、因此您可以改变这些值或保持它们不变。

    此致、
    JMMN