This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDT14:IBIS 模型

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDT14

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706266/sn65lvdt14-ibis-model

器件型号:SN65LVDT14

客户 尝试使用 IBIS 模型进行仿真。 但是、结果不可访问、它看起来反射问题是作为附加文件找到的。

如何设置、当在 SN65LVDT14终端的 IBIS 模型上添加100欧姆电阻时、问题就会消失。 因此、我们想知道它是否需要在 IBIS 模型上再添加一个100欧姆? 在数据表中、 100欧姆已集成、对吧?  

如果 IBIS 模型中缺少任何内容、您能否提供最新的或更新的模型。 谢谢。

此致、

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    IBIS 模型不包含集成的100 Ω 终端。 内部终端的某些仿真器似乎存在问题。 因此需要在外部添加它。

    此致、
    相位