This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:SN6501

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705442/sn6501-sn6501

器件型号:SN6501

与 SN6501引起的传导 EMI 相关的应用手册

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!

    我在 SN6501 EMI 上看到了您的另一个主题、并发表了一份回复。 您在这里还有其他问题吗?

    如果您有单独的问题、两个单独的主题确实是正确的方法、可以集中精力。
    如果没有、我们可以关闭此主题并继续讨论另一个主题。

    无论哪种方式都可以、请随时告知我们、我们的团队将乐意提供帮助!

    此致、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Prasad、您好!

    由于我们将在您发布的另一个线程中讨论隔离式电源系统、因此我将继续并关闭该线程。
    如果您有更多问题、欢迎随时向我们咨询!

    此致、
    Abhi