This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505A:软启动控制类型

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705719/sn6505a-soft-start-control-type

器件型号:SN6505A

大家好、

我是 日本的 FAE 支持工业客户。

我的客户询问如下。

SN6505A 具有软启动功能、但它是什么类型的控制?

是占空比控制吗?  

或控制电流限制?

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MGo-San、

    感谢您在我们的 E2E 论坛上在线发布您的问题:)

    内部软启动功能专门用于在启动期间控制 D1、D2引脚上的电流。
    在启动期间、变压器次级侧的输出电容器将放电、并且需要充电至最终输出电压(通常为3.3V、5V 等)

    如果保持原样、电源转换器通常会在启动期间非常硬地驱动该输出电容器、并且该阶段的电流非常高。 这称为"浪涌电流"。 因此、软启动特性用于将此浪涌电流限制和控制在一个安全的小值。 输出电容器现在将以更可控的方式充电、而不会出现任何明显的过冲。 这样可以实现平稳可靠的加电。

    希望这能澄清!
    如果您有其他问题、请告知我们。

    谢谢、
    Abhi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Abhi-San:

    感谢您的快速回复!

    只是为了确保我的理解、它应该在启动时控制电流限制值吗?

    此致、
    Shota Mago
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、MGo-San、

    从广义的角度来说,是的!