This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB221:我们是否有1:4 USB 多路复用器?

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705604/ts3usb221-do-we-have-1-4-usb-multiplexer

器件型号:TS3USB221

您好!

我的客户正在使用 μ μPD72751、我无法获取数据表、但据说是 1:4 USB 集线器、我发现我们只有1:2 USB 多路复用器、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们有用于 USB 2.0和3.0的1:4 USB 集线器。 是否确定 n ü μPD72751是 USB 集线器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Howard、

    我们没有 USB 1:4多路复用 器、但我们有 USB 开关/ USB 1:2多路复用器和 USB 4端口集线器(1:4 USB 集线器)、可满足您的需求。 具体应用是什么? 提到的开关(μPD72751)似乎是 OCP IC。