This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB215:适用于 USB 2.0 5m/10m/20m 电缆的解决方案

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704957/tusb215-the-solution-for-usb-2-0-5m-10m-20m-cable

器件型号:TUSB215

你好

我的客户希望开发 USB 2.0电缆、 其长度为5m/10m/20m。

我们是否可以使用 TUSB215增强5m、10m 或20m 电缆的 USB 2.0信号 ?

 1根 TUSB215电缆支持多长时间?

如果电缆长度为5米、10米 或20米、 我们必须在电缆上放置多少个 TUSB215?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jesse、

    TUSB215可支持5m 前置通道或2m 后置通道电缆长度。 有关前置和后置通道之间的差异、请参阅此 e2e 帖子: e2e.ti.com/.../695261

    TUSB215可用于增强 USB 电缆性能、一根电缆中可使用多根 USB 电缆。 每个电缆长度所需的部件数量取决于所用电缆的质量。 使用多个 TUSB215时的一个注意事项是、可能会增加过多的直流增益、从而导致高速断开问题。 另请注意、一根电缆中的所有 TUSB215设置可能不同、需要针对每条长度进行调整。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。

    您是否对 电缆材料的规格有任何建议 、例如电线直径、阻抗或其他参数?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jesse、

    在为 USB 2.0设计电缆时、我会遵循 USB 2.0规范、第6.5 - 6.7节提供了电缆和连接器要求。