This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15BA101:建议运行结温和 Theta JB

Guru**** 2641005 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706131/ds15ba101-recommended-operating-junction-temperature-and-theta-jb

器件型号:DS15BA101
  1. DS15BA101SDE/NOPB

    • 数据表中未提供 Theta JB、您能否为此组件提供该封装热阻?

    • 建议的工作 Tj (结温)是多少?

      1. 器件的额定工作环境温度范围为-40°C 至+85°C

      2. Ta = 85°C 时、使用150mW 的额定功率损耗和90.7°C/W 的 JA、可以得出运行 Tj 限制为98.6°C

      3. 我们的使用条件导致估算的 Tj = 127°C

      4. 我们能否在 Tj = 127°C 时运行该器件并确保其具有完整功能?

        • 如果不是、您是否提供的器件会在更高的建议工作结温下提供此功能?