This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI:应力测试

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705553/tusb4020bi-stress-test

器件型号:TUSB4020BI

D+/D-短接至5V 会导致 TUSB4020遭受致命损坏。

 

建议使用但不需要 USB 收发器、

可承受的 D+和/或 D-与 VBUS 的持续短路

至少24小时、不会出现性能下降。

请参阅规格“5V 短路耐受 ECN.pdf”

在数据表中、所有其他引脚的绝对最大额定值为3.8V

D+和 D-引脚允许的最大电压是多少?