This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:电源相关问题

Guru**** 2446390 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9518, TCA9517

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705520/tca9517-power-related-questions

器件型号:TCA9517
主题中讨论的其他器件:PCA9518

你(们)好

我设计了如下所示的主终端电源。
这两个3.3V 具有不同的电压源。 但电压电平是相同的。
请检查是否存在问题。
还要检查 PCA9518是否可以以相同的方式运行。

谢谢、

TM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Taemin、

    是的、这种连接对于两个器件都是可以的。 当然、两个3.3V 电源轨都只需完全供电即可实现通信。 使用 PCA9518时、VCC 引脚应连接到3.3V

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 TM、

    为了确保我正确理解、您是否打算让 PCA9518与 TCA9517 B 侧接触? 您已经声明您希望 PCA9518使用3.3V 电压、因此这确实引起了我的担忧。 TCA9517在 B 侧使用静态电压偏移、PCA9518也使用静态电压偏移(两侧)。 如果连接了 TCA9517的 B 侧和 PCA9518、我们可能会遇到问题。

    如果是这种情况、我建议您翻转 TCA9517、以便 B 侧看到5V、A 侧看到3.3V。 这也将使器件能够更好地工作(此器件首选 B 侧等于或大于 A 侧、但可以在不满足该条件的情况下工作)。

    -Bobby