This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32EL0421:DS32EL0421串行器传播延迟问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: DS32EL0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705743/ds32el0421-ds32el0421-serializer-propagation-delay-issue

器件型号:DS32EL0421

我们调试  DS32EL0421的串行器传播延迟、选择如下:

1、1  3个时钟––––5–6个时钟2个时钟10–11个时钟  (第18页) ,延迟时间每次都不同,如果我想获得相同 的延迟时间,我该怎么办? 谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Deng:

    您会得到什么延迟时间? 根据该表、该设置下的预计传播延迟时间为10-11个时钟+~5.5ns。 我不相信这是你可以控制的东西。

    此致、
    I.K.