This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI810:长度问题

Guru**** 2524320 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/706024/ds80pci810-length-question

器件型号:DS80PCI810

你好。

我们需要知道、假设从 CPU 侧到插槽有16英寸、并且预设可以通过。 如果迹线设计需要加倍并且未使用转接驱动器、则预设可能会失败、但在使用转接驱动器后、转接驱动器是否在预设中处于旁路模式? 如果是、是否无需添加转接驱动器? 还是预置中的转接驱动器性能良好、增强功能也会产生放大效果? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、AJ、

    PCIe 预设测试使用非常低速的数据完成、以最大程度地减少甚至消除与插槽之间的距离损耗。  因此、16英寸通道甚至32英寸通道可能会通过发射预设测试、而不会出现任何问题。  但是、仅通过传输预设测试并不能保证 PCIe 链路正常工作。  第3代 PCIe 链路的最大通道衰减为~ 22dB。  如果与插槽的距离为32英寸、这将很难或无法实现。

    DS80PCI810使用线性驱动器和 CTLE 均衡来恢复高频衰减、因此波形的低频部分的变化非常小。  通过保持低频波形特性、即使通道中使用了此转接驱动器、也可以完成发送预设测试。

    此致、

    Lee