This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1002:使用 TUSB1002的 USB 接口电路设计问题。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705662/tusb1002-usb-interface-to-use-tusb1002-circuit-design-questions

器件型号:TUSB1002

您好!

  我对使用 TUSB1002有一些疑问。

现在使用的 USB3.0接口电路上有 USB3.0开关和集线器。

这是否会影响 USB3.0信号? 它是否会影响 USB3.0认证测试?

此外、如果您将 USB1002添加到设备和主机附近的端口、

是否可以解决 USB 开关和集线器的影响?

USB3.0认证测试。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yisyuan

    TUSB1002的目的是恢复在给定通道上变得有损耗的兼容信号、并提升该恢复信号的输出、从而使该信号传输距离更长。 为了更好地了解 USB 信号调节、我建议查看以下博客和参考白皮书。

    e2e.ti.com/.../the-need-for-usb-type-c-redrivers

    谢谢
    David