This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75240:SN75240PWG4的高速 USB 直接替代产品

Guru**** 2825785 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E2U06

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705787/sn75240-high-speed-usb-drop-in-replacement-for-sn75240pwg4

器件型号:SN75240
主题中讨论的其他器件:TPD2E2U06

我在 我的 USB 开关电路中使用的是 SN75240PWG4。

它支持全速 USB 集线器、

现在、我要升级高速 USB 的该电路、

我正在寻找  这款 USB 端口瞬态抑制 器 SN75240PWG4的替代产品。

我找到了一些替换 IC、但为此、我需要更改 PCB、但如果有人想更换、我可以替换 SN75240PWG4。

谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    否、我们没有高速更换。 我建议切换至我们的2通道或4通道 ESD 保护二极管、例如 TPD2E2U06。
    此致、
    Cameron