This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0074:载波检测的有效 SDI 信号输入条件

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704975/lmh0074-valid-sdi-signal-input-condition-for-carrier-detect

器件型号:LMH0074

我想知道载波检测的有效 SDI 输入条件。

我认为存在载波检测置为有效和置为无效的输入摆幅电平阈值。

请告诉我这两个阈值。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    在 B1694A 电缆的最小和400m 处、用于载波检测的有效 SDI 输入信号的启动幅值为700mV。

    LMH0074可在 SD SDI 速率下均衡400m 的 B1694A。 这意味着 LMH0074在135MHz 奈奎斯特频率下具有大约30dB 的增益。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    纳赛尔-圣、

    感谢您的回复。
    我还有其他问题。
    载波检测使能和使能电平之间是否存在迟滞? 如果有、请告诉我迟滞电平。

    此致、
    Kohei Sasaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sasaki-San、

    1)。 载波检测存在滞后现象、可防止载波检测信号反弹-有效和有效。 但是、我不知道实际水平。

    2)。 此外、还有一个计时器。 确定载波被置为有效或置为有效的长度或时间。 这样做是为了确保载波检测器不会被噪声触发、并且还会提供某种程度的迟滞。

    此致、Nasser