This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL16C754B:TL16C754B 应用问题检查

Guru**** 2875350 points

Other Parts Discussed in Thread: TL16C754B, AM3352, THVD1550, TL16C752D, TL16C754C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705215/tl16c754b-tl16c754b-application-question-check

器件型号:TL16C754B
主题中讨论的其他器件: AM3352THVD1550TL16C752DTL16C754C

大家好、

我的客户在其新的 DCS 通信项目中使用 AM3352。 由于 UART 还不够、我们深入研究了2个 TL16C754B 芯片以扩展 UART、但下面有两个问题需要您的帮助来确认:

1. AM3353是否能够同时连接到2个 TL16C754B 并同时进行通信?

2、每个 TL16C754B 都将连接到4个 THVD1550、每个 THVD1550的速率为3Mbps、这是否合适? 如果是、我们需要提醒客户做什么? 如果没有、是否有任何建议让客户实现他们的要求?

我绘制的拔模函数如下所示:

此致、

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sulyn、

    "一. AM3353是否能够同时连接到2个 TL16C754B 并同时进行通信?"
    看起来 AM3352具有2个专用 UART 通道、因此连接2个 TL16C754B 器件是可以的、我不会看到这方面的问题。

    "二. 每个 TL16C754B 都将连接到4个 THVD1550、每个 THVD1550的速率为3Mbps、这是否合适?"
    TL16C754B 看起来不支持 RS485。 我们确实有 TL16C754C、但有一个与该问题相关的组帧错误勘误表。 我的建议是使用4个 TL16C752D、因为 AM3352看起来实际上支持多达6个 UART 通道(2个是专用通道、4个看起来像是可以配置为 UART 通道)

    谢谢、
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、此回复似乎是针对名为 Sulyn 的其他人。

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    这实际上看起来是正确的线程。 我现在正在处理您的问题。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bobby、
    非常感谢您的快速回复。 那么、您是不是说我们没有每个 RS485支持3Mbps 的1到4 UART?
    如果是 TL16C752D、它能否支持2个 RS485、并且每个 RS485端口可支持高达3Mbps 的速率? 如果我们想说服客户使用 AM3352 + 4x TL16C752D、我们是否有供客户使用的参考原理图和代码?
    这将是很好的、我们可以向客户渗透此解决方案、否则客户将不会考虑它、因为他们的设计能力很弱。

    此致、
    Sulyn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    "您是说我们没有每个 RS485支持3Mbps 的1到4个 UART 吗?"
    我们没有支持 RS485的1到4 UART 器件。 我们有1到2个 UART 器件、它们确实支持 RS485模式。

    "如果对于 TL16C752D、它能否支持2个 RS485、并且每个 RS485端口可支持高达3Mbps 的速率?"
    -是的、只要 UART Vcc 为3.3V 或更高。

    "我们是否有供客户使用的参考原理图和代码?"
    -参考原理图是我们可能能够帮助解决的问题、但编码不是我们团队所做的。 您可以联系支持 AM3352的组、查看它们是否具有 UART 的示例代码。

    谢谢、
    -Bobby