This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD09:参考设计

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD09, THVD1500
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705613/sn65hvd09-reference-design

器件型号:SN65HVD09
主题中讨论的其他器件: THVD1500

大家好!

我想将9通道 RS-485收发器 sn65hvd09用于工业应用、在哪里可以找到参考设计或示例板应该很有用?

谢谢。

Daniele

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniele、您好!

    数据表中的图19至42是有关如何设置不同控制输入以对应不同发送和接收通道配置的有用参考。 确定之后、器件相对简单-逻辑接口可以连接到 MCU/UART/等 使用单端信号、器件的差分 I/O 可连接到 RS-485或 RS-422总线。 有关单通道的实现示例、请参阅 THVD1500数据表。 对于 SN65HVD09器件、这个执行将只重复9次。

    我希望这对您有所帮助-如果您有任何问题、请告诉我。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我真正需要的是将收发器连接到 uC 以实现 TTL->485、 然后再有一个收发器接收485信号并将其转换为485->TTL、因此对于几个 sn65hvd09、我可以实现稳健的传输(电缆长度大约为2.5m)、我对这个解决方案是正确的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniele、

    是的、这是该器件的预期用途、因此我不会看到问题。 如果您在设计过程中遇到任何问题、请告知我们。

    最大