This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26C32:AM26C32的冷备用

Guru**** 2533890 points
Other Parts Discussed in Thread: AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705593/am26c32-cold-sparing-of-am26c32

器件型号:AM26C32

我的板上有 AM26C32。 毫无疑问、器件是否具有冷备用功能、即器件断电时是否可以存在输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nivin、

    在器件未通电时、可以向 A 或 B 输入施加输入信号-它们将具有高阻抗、并且灌入的泄漏电流最小。 我建议不要提供 G 输入、因为这可能会导致电流反向偏置进入 VCC 电源。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    主席先生,
    请解释您答案的第二部分。 我已将 G 输入永久连接至+5V、将 G\永久连接至 GND。 G 输入将与 VCC 一同提供。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nivin、

    听起来不错。 我的意思是、如果 VCC 未通电、则不应向 G 施加电压。 将 G 绑定到 VCC 不会有问题。

    此致、
    最大