This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:MODE (0x03)卡在引导模式下

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705491/tps65982-mode-0x03-stuck-in-boot

器件型号:TPS65982

大家好、团队、

我向我的客户发送了以下帖子: https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/p/628692/2321247

遗憾的是、客户无法解决问题。 您能给我更多有关寄存器0x2D 的信息吗? 应用手册指出、例如、"App Cust Length Error"是保留的。

客户问题的背景如下:

它们使用 EVM 的 FTDI 芯片通过 SPI 和/或 I2C (两者都尝试)刷写应用。 第一次尝试刷新是使用 TPS6598x 主机接口实用工具。 当启动 IC 时、它保持在引导模式(寄存器0x3):


 

引导标志寄存器(0x2D) 包含以下值:

您对此问题有何解释、以及如何解决此问题的建议吗? 在首次刷写过程中需要考虑哪些因素?

谢谢、此致、

Felix


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Felix、

    您是否正在使用 TI.com 中的应用程序自定义工具3.18版? 如果您选择了任何 TPS65982模板、则可以通过选择器件->将应用固件刷写到器件来将其加载到 EVM 中。 这应该是使 EVM 正常工作的良好起点。 您还可以使用应用程序自定义工具中的"Debug Mode"来读回所有寄存器。

    如果这回答了您的问题、请选择"这已解决我的问题"

    谢谢、

    Eric