This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:与 zynq7020连接的 DP83630无法达到100Mbps

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705355/dp83630-dp83630-connected-with-zynq7020-cannot-reach-100mbps

器件型号:DP83630

尊敬的:

我使用 dp83630作为以太网接口、该平台是 Xilinx zynq7020。 当我测试电路板时、以太网速率仅为10Mbps。  

我的问题是、

1.如果在 zynq7020平台(PS 端口)中 dp83630达到100Mbps,是否达到?

如果您需要详细信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    -您如何确认链接仅在10M 时?
    -您是否已将链路合作伙伴配置为100M?
    -请检查寄存器0和1以了解协商的数据速率。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Geet:

    1.电路板连接到 PC,PC 显示日期率
    2.Link-Partner 配置良好,但不支持 Zynq PS 部分。
    寄存器0和1的哪些位可以知道数据速率?

    感谢您的快速响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关寄存器0和1的详细信息、请参阅数据表寄存器定义部分。

    此致、
    GET