请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83630 尊敬的:
我使用 dp83630作为以太网接口、该平台是 Xilinx zynq7020。 当我测试电路板时、以太网速率仅为10Mbps。
我的问题是、
1.如果在 zynq7020平台(PS 端口)中 dp83630达到100Mbps,是否达到?
如果您需要详细信息、请告诉我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.