This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0074:载波检测标准

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0074, LMH0324

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704991/lmh0074-criteria-for-carrier-detection

器件型号:LMH0074
主题中讨论的其他器件: LMH0324

大家好、团队、

您能告诉我们 LMH0074的"载波检测(CD_N)"标准吗?

它是否需要一些最小的检测振幅?

此致、

Kawai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kawai-San、

    根据电缆的插入损耗和器件可均衡的最大电缆长度、我们可以确定最小载波电平。 例如、LMH0324可以在 SD 数据速率下均衡600m。 从135MHz 时的 B1694A 电缆插入损耗来看、我们可以看到每100英尺或每33.33m 的电缆插入损耗为2.24dB。 因此(600/33.33)*2.24 ~ 40dB。 由于最小启动幅值为700mV、这意味着我们应该能够检测到低至7mV 的峰间能量。

    检测载波时重要的另一个参数是病态模式的长度。 例如、在 SD 下、病态模式可长达60us。 因此、如果在此时间段内存在非常低的频率成分、载波检测不应声明载波损耗。

    总之、通过实现最大电缆长度和最小启动幅值、我们可以估算触发载波检测器的近似输入电平。

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser - San、

    感谢您提供相关信息。

    此致、
    Kawai