This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0341:LMH0341的未使用引脚设置

Guru**** 2860540 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0341

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705076/lmh0341-the-unused-pin-setting-for-lmh0341

器件型号:LMH0341

大家好、

客户仅使用4个数据输出引脚、但 LMH0341有5个数据输出引脚。

他希望了解他是否可以将 LMH0341用于他的应用。 如果可以、如何处理未使用的数据输出引脚?

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    LMH0341解串器主要用于 SDI 应用。 从线路接收的数据将解扰并发送到所有5-LVDS 差分对。 因此、我们不能不使用一个 LVDS 对。

    请告知我们客户应用或向我们发送方框图。 这样、我们就可以有其他意见。

    此致、Nasser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nasser、

    感谢您的回复。 现在、对于客户的应用、我们是否有任何合适的器件
    可以输出4-LVDS 差分对和1个时钟信号的应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    请参阅 Channel Link I 产品。 请在下面注意这些器件的链接:
    www.ti.com/.../products.html
    此致、Nasser