This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD256:RXD 引脚能否直接连接到3.3V MCU 的输入?

Guru**** 2984730 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD256

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704911/sn65hvd256-can-rxd-terminal-be-connected-to-a-input-of-3-3v-mcu-directly

器件型号:SN65HVD256

 大家好、

 我们的一位客户正在考虑使用具有3.3V CPU 的 SN65HVD256、如器件数据表(SLLSEA2D)中的图22。  。

 在这种情况下、SN65HVD256的 RXD 信号输出能否直接连接到3.3V CPU 的输入端子?

 在这种情况下 、CPU 输入端子上是否需要5V 耐压?

  非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kazuya、

    RXD 引脚使用 VRXD 来参考输出电压。 如果您为 VRXD 提供3.3V 电源、RXD 引脚将驱动此电压。

    请注意、无论 VRXD 如何、TXD 都会在内部弱上拉至 Vcc。 从该引脚到较低电压控制器的电流可能很小。

    请告诉我这是否能解答您的问题。

    此致、
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    非常感谢您的快速回复。 我明白了。

    此致、
    Kazuya Nakai。