This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:电压信号电平

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705324/iso1540-voltage-signal-level

器件型号:ISO1540

大家好、

是否可以在5V (VCC)下同时运行1侧和2侧、是否要为客户验证此问题? 它似乎能够查看数据表、但希望得到一些确认。 以下是我们客户的描述:

"我对 ISO1540的信号电平有一些疑问。 在数据表的第6页上、有一组数字作为建议条件、在第9页上有另一个数字。 我的问题是 VIH 的最小值为0.7*Vcc1 (@ 5V 为3.9V)、而在第9页的 最大值为0.7V。 进入1侧的信号以3.3V 为基准。 因此、上拉电阻器连接到3.3V、不会为1侧的 VIH 建议提供3.9V 电压。 因此、我必须添加一个3.3V LDO、以将1侧 Vcc 更改为3.3V、从而满足此参数。 我想以5V (VCC)电压运行1侧和2侧、如果可以的话、不要使用 LDO。"

如果需要、我可以通过电子邮件发送原理图。  提前感谢您的帮助。

最棒的

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    感谢您发帖分享您的客户对 ISO1540的担忧。

    请注意、ISO1540数据表第6页上的建议运行条件是我们为客户提供的建议、而数据表第9页中提供的数据是器件特性数据。 第9页上的数据显示了器件中实现的实际阈值和实际测试的阈值。

    我知道 ISO1540的 SIDE1 (可能来自 MCU/MPU)的信号以3.3V 为基准、但客户希望为 VCC1选择5V、而不是3.3V。 请注意、建议将 ISO1540的 VCC 及其从 MCU 施加的 I/O 信号保持在相同的电源电压。 例如、在您的情况下、MCU DVCC 和 ISO1540 VCC1均应为3.3V 或两者均应为5V。 具有不同的电压电平可能会违反器件的阈值要求。

    巧合的是、ISO1540的 I/O 结构与典型的数字 I/O 结构不同、因此您可以充分利用这一优势、将 MCU 设置为3.3V、同时将 ISO1540 VCC1保持在5V。 这应该可以正常工作、但同样的情况不适用于 VCC2。

    为了澄清您对输入信号电压建议的疑问,请注意我们建议使用0.7*VCC1。 而在 SIDE1的输入引脚上为器件 ISO1540实现的输入阈值电平从540mV 变为700mV。 这意味着任何高于700mV 的输入信号都被视为有效高电平。 因此、您的 MCU 使用3.3V、ISO1540 VCC1使用5V 的配置不会出现任何问题。
    我只想再次重申、上述说明仅适用于 ISO1540的 SIDE1、这不适用于 ISO1540的第2侧。

    我希望这能回答你的问题,谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao