This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF410:支持11Gbps 数据速率?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705214/ds125df410-support-11gbps-data-rate

器件型号:DS125DF410

大家好、团队成员

我的通信客户希望在其 BBU 产品中使用 DS125DF410。 他们希望使用它来传输符合 JESD204B 标准的约11Gbps 数据。 他们在数据表第14页找到一个表格、其中显示了一些特定的数据速率。

 DS125DF410是否支持11Gbps 数据速率? 如何配置它?

谢谢

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    DS125DF410可支持11.000Gbps 数据速率。

    对寄存器进行编程的最简单方法是使用 Sigcon Architect GUI 确定正确的寄存器设置。

    可通过以下链接免费下载该工具。

    www.ti.com/.../sigconarchitect

    此致、

    Lee