This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125DF111:如何设置寄存器以使控制 SFP+在不同速度下工作

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: DS125DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704980/ds125df111-how-to-set-register-for-control-sfp-to-work-on-different-speed

器件型号:DS125DF111

尊敬的

我们尝试更改寄存器以设置 SFP+工作和更改速度。

但我不知道如何设置寄存器

我们通过 I2C 进行控制。

请检查附件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    连接到 outa+/-的网络名称看起来像接收器连接、而连接到 outb+/-的网络名称看起来像发送器连接。  我将验证 DS125DF111是否正确连接到 SFP+模块。

    确定寄存器设置的最简单方法是使用 Sigcon Architect 软件 GUI。

    工具和重定时器配置文件可通过以下 URL 免费下载。

    www.ti.com/.../sigconarchitect

    此致、

    Lee