This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3412A:DP1.4 HBR3

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3412A, HD3SS3412, HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/705104/hd3ss3412a-dp1-4-hbr3

器件型号:HD3SS3412A
主题中讨论的其他器件: HD3SS3412HD3SS214

你好。

请问 HD3SS3412A 能否支持8.1Gbps DP1.4 HBR3? 感谢帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HD3SS214专为 DisplayPort 应用而设计。  HD3SS3412针对高速信号具有相似的交流技术规格。  要在 DP1.4应用中使用、需要遵循与 HD3SS214数据表首页上的图形类似的简化版原理图。

    此致、

    Lee