This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:TCA9543A &复位引脚

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9543A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704607/tca9543a-tca9543a-reset-pin

器件型号:TCA9543A

大家好、

这是我在 I2C 论坛上的第一个问题。

我想在我的新设计中使用 TCA9543A (双通道 I2C 总线开关)。 我想知道在实际应用中、是否需要将复位引脚强制连接到 MCU。 我很高兴能发表任何评论。

是的、我从数据表中知道复位引脚的原因。 为了从总线故障状态"解锁"I2C 从器件、我在 SCL 线路上生成几个脉冲。 这种"节拍"是否适用于 TCA9543A、或者我是否需要使用 RESET 引脚? 我的 MCU 上没有足够的 GPIO、如果我不需要连接复位引脚、我会很高兴。

感谢您的回答

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jan、

    /RESET 引脚的使用不是强制性的、如果不需要、只需在应用中将其上拉至高电平即可。 正确的做法是、提供额外的 SCL 时钟周期通常可以解决卡住的 I2C 总线。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:

    谢谢。 是的、我理解。 我只是想知道 TCA9543A 在实际应用中的经验。 我们现在可以结束这个主题。

    1月