This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867CR:有关镜像模式的基本问题

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704557/dp83867cr-basic-question-about-mirror-mode

器件型号:DP83867CR

您好!

我们的客户使用 DP83867、有一个基本问题。

后视镜模式功能的用途是什么?

它只是引脚交换吗?

当客户将 DP83867与点对点通信配合使用时、

它是否需要镜像模式功能?

此致、

Naoki Aoyama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    镜像模式支持 MDI 引脚(A 与 D、B 与 C)的交换。 如果您确定 DUT 与链路合作伙伴之间的连接、则可以选择不启用它。

    请参阅以下主题、了解有关镜像模式引脚匹配的详细信息。

    e2e.ti.com/.../544013

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢你的答复。
    我将向客户反馈信息。

    谢谢、
    Naoki Aoyama