我尝试从器件寄存器设置转到仿真(具有等效设置)
我注意到 IBIS-AMI 模型仅支持 IN1、因此我初始化仿真参数以使用此输入。
我已经了解了设备上的实际寄存器设置和模拟设置,它们是不一致的。
对于仿真、根据 TI_LMH1218_IBIS_AMI_User_Guide.pdf、CTLESetting.CTLEAdaptt =B01显然是一个测试模式、但给了我一个良好的仿真眼图、
寄存器设置我的器件 设置 CTLEAdapt=0、
现在 、在仿真中、我设置 CTLEAdapt=B00、现在单步执行 EQ_Levels 并比较结果:EQ_LEVEL = 2时、眼图在 PCB 仿真中看起来最佳。
我希望我按预期使用此功能、现在的设置是等效的。
因此、如果我正确读取仿真 、我们应该在最初的 EQ_LEVEL = 2而不是0时更改器件寄存器设置。
此外、我们如何从器件寄存器中确认设置是稳定的/良好的并且具有最低的 BER?
-JS