This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:PWRON 信号

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704585/tusb2046i-pwron-signal

器件型号:TUSB2046I

您好!

 

我对 TUSB2046有疑问。

 

现在、假设 TUSB2046和下游器件都放置在同一电路板上。 所有这些器件都是自供电的。

这些下游器件需要知道是否连接了 TUSB2046上游端。

首先、我考虑将上游 VBUS 信号连接到下游器件以实现它。

但每个器件的 VBUS 布线有点麻烦。

然后,我考虑使用 PWRONx 信号,而不是连接上游 VBUS。

 

那么、我的问题是、是否可以使用 PWRON 信号来知道是否连接了上游?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OBA、

    PWRONx 引脚仅在启用下行端口电源时由主机切换、而不是在建立上行连接时切换。 另一个选项是用于指示上行连接的 SUSPND 引脚信号。 在 USB 集线器挂起规范中、挂起被定义为无上行或下行数据通信。 因此 SUSPND 引脚不仅反映上游流量、还反映下游流量。