This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:PCA9306

Guru**** 2754255 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306, TXB0302, TCA9406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704849/pca9306-pca9306

器件型号:PCA9306
主题中讨论的其他器件: TXB0302TCA9406

您好、E2E、

我的客户正在寻找具有推挽输出而不是集电极开路的 PCA9306版本。  我们能够在 TXB0302中找到此功能、但他们正在寻找与'9306引脚对引脚以避免布局更改。  

感谢您的指导!

谢谢、

Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Tony、

    遗憾的是、我们没有使用推挽的 PCA9306的 P2P 器件。 我们确实有 TCA9406、它使用开漏架构和上升时间加速器、但该器件不是引脚对引脚的。

    -Bobby