请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:HD3SS3220 在数据表中,它指出:-
"在 BGA 分接之后,使高速差分信号远离 SoC,因为内部状态转换期间产生的高电流瞬变很难滤除"
我已将 HD3SS3220设计为直接在 Type C USB 连接器和 FTDI FT601芯片之间进行多路复用。 如何将此建议应用于我的方案??? (我的配置中没有相关的 BGA 或 SoC)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.