This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:I2C 开关中的 I2C 上拉电阻转换。

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/704608/tca9548a-i2c-pullups-translation-in-i2c-switch

器件型号:TCA9548A

TCA9548A 此器件说明显示了8位双向转换 I 2C 开关。 因此、我能否连接一侧3.3V (引脚22、23)和另一侧1.8V (其他8对)上拉电阻器。   

在选择通道期间、此3.3V 电压不会进入1.8V 电源轨。 我可以通过这种方式进行连接吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vignesh:

    TCA9548A 可以此方式作为双向电压转换器运行、从而使主器件(引脚22、23)和从器件在器件的不同侧具有不同的上拉电压。

    请确保在将此器件用作转换器时、为 Vcc 正确供电、以限制总线之间可传递的最大电压。 '为了使 TCA9548A 充当电压转换器、Vpass 电压必须等于或低于最低总线电压。' 可在数据表的图14中找到实现此 Vpass 的正确 Vcc。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Eric