This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS442:将输出从 HDMI 转换为 VGA 时出现问题

Guru**** 2893090 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS442

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722481/tmds442-problem-when-output-is-converted-from-hdmi-to-vga

器件型号:TMDS442

我尝试在4X2 HDMI 矩阵板(TMDS442)的输出连接器上使用 HDMI 转 VGA 转换器电缆、但显示屏不在输出端。 但是、当我将 HDMI 到 VGA 转换器直接从源连接到监控器时、显示屏就会出现。 有人能告诉我问题是什么、如果有人知道解决方案、请尽快通知我。

谢谢、此致、

Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很快会回来的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    OE/、5V_PWR 和 HPD_SINK 是否设置正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、所有这些设置都正确、但我不确定转换器是否兼容 HDMI 1.4版本、而我们的 TMDS442是否兼容 HDMI 1.3版本。 这是否会造成问题? 请告诉我是否可能出现我的问题、并尽快回复我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TMDS442支持高达2.25G 的电流、您的应用的速率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Brian、

    感谢您的回复、我正在使用1920x1200@60Hz 的 HDMI 转 VGA 转换器。 您能告诉我 HDMI 版本是否重要?  

    谢谢、此致、

    Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HDMI 分辨率取决于源和监视器、与 TUSB442和 HDMI 到 VGA 转换器无关。 是否可以在没有 TSUB442的情况下检查显示分辨率? 如果超过1080p、TUSB442将不支持
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、我已经检查了超过1080p 的源和显示器的屏幕分辨率、 但问题是、当我使用 HDMI 转换开关时、图片将显示在输出显示屏上、但当我使用 HDMI 转 VGA 转换器时、图片不会显示在具有相同来源和显示器的显示器上。

    谢谢、此致、
    Prasad。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否可以检查这些条件的分辨率?
    1:要监控的来源
    2:要切换到监护仪的来源
    3:源到转换器进行监控
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对我提供的所有不同源、开关、转换器都进行了相同的测试。 我已经完成了以下步骤。
    1.监控源-正常工作
    2.源到转换器以进行监控-正常工作
    3.将源连接到 TMDS442转换开关以进行监控-正常工作
    4.源到 TMDS442转换开关到转换器以进行监控-正常工作
    5.提供给第三方切换台进行监控-正常工作
    6.源到第三方转换器进行监控-正常工作
    7.源到第三方切换台到 TMDS442切换台-正常工作
    8.源至第三方切换台至 TMDS442切换台进行监控-不工作
    9. TMDS442开关源至第三方开关以进行监控-正常工作

    仅当使用 TMDS442开关时、它才不工作。 我能不能尽快知道原因。

    谢谢、此致、
    Prasad。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请记录这些工作条件的分辨率(如1080p 或4k2k 30Hz)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hai Brian、

    我使用的源分辨率为1080p、TMDS442也支持1080p、输出显示屏也支持1080p。 那么问题是什么?

    谢谢、此致、
    Prasad。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    源和监控器的最高分辨率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Brian、

    源设备和显示器的最大分辨率约为1920x1080。

    谢谢、此致、

    Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    因此、如果60Hz 时最大分辨率约为1920x1080p、则不会出现问题。 我也看到过您之前提到过
    "四. 电源到 TMDS442转换开关到转换器来进行监控-正常工作"、这里的真正问题是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Brian、

    感谢您的回复。 很抱歉、对于错误的报告、我在这种情况下键入了错误的报告"源到 TMDS442转换器以进行监控"、它无法正常工作。 最大分辨率仅为1920x1080p。 我不知道问题发生在哪里。 我已经尝试过 HDMI 1.3版转换器、它们对结果也没有影响。 我是否需要启用 TMDS442中的任何引脚来解决此问题?

    谢谢、此致、
    Prasad。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HDMI 转 VGA 转换器的型号是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hai Brian、

    我提供了用于测试的转换器链接。 请查看以下内容。
    1) 1) www.amazon.in/.../ref=oh_aui_detailpage_o01_s00
    2) 2) www.amazon.in/.../ref=pd_rhf_ee_s_cp_0_5

    谢谢、此致、
    Prasad。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hai Brian、

    他们是否有任何更新?

    谢谢、此致、
    Prasad。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    第一个转换器仅支持来自亚马逊网站的1Gbps、第二个甚至更糟。 它看起来转换器本身可能只是勉强工作。 开关可能会增加一些损耗、并且不能与转换器一起工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否知道可用于 TMDS442开关的转换器的规格? 您能建议我购买 HDMI 转 VGA 转换器吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hai Brian、

    我将分享用于 TMDS442开关的原理图。 您能不能确认他们的原理图是否有任何问题? 请尽快回复我。

    谢谢、此致、

    Prasad。

    e2e.ti.com/.../pl_5F00_hdmi-4x2-matrix-switcher-rev.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些转换器非常昂贵、不确定您的应用的用途是什么。