This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:PCA9548A I2C 应用失败

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723298/pca9548a-application-of-pca9548a-i2c-fail

器件型号:PCA9548A

您好:

我们要检查 PCA9548A 的应用、其原理图如下所示。

U8的问题说明是我们的 PCA9548A,用于替换 NXP 的 PCA9548A (U5和 U6)。 但有时在 U5和 U6这2个位置读取 I2C 会失败。

我们是否有任何建议首先检查它们的原理图或使用 PCA9548A 替换另一个的风险?  

e2e.ti.com/.../U6.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kay、

    我有几个问题。  

    1) 1) 它们是否为电路原理图的此页中未显示的 nRESET 引脚的上拉电阻器?  

    2) 2) 所有通道(通道0至通道7)上的所有上拉电阻在哪里?   它在其他页面上吗?  如果您计划能够与连接到通道的从器件进行通信、则需要在通道上进行上拉。    

    您能详细解释一下"失败"在阅读时意味着什么吗?  它们是否意味着为 PCA9548A 读取的寄存器 与之前写入的内容不匹配?  它们能否显示写入和读取事务的波形?  根据我的经验、人们有时忘记 在向 器件写入寄存器后生成停止条件。  我们可以 使用写入和读取事务的波形来验证这一点。  

    -弗朗西斯·胡德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kay、

    只是想重新查看这个-您是否有机会查看上面 Francis 的问题?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Francis 和 Max:

    再次感谢、我们已经与 RD 方讨论了这些问题。 但目前还没有得到反馈。

    仍然感谢您的建议。