This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:固件导出

Guru**** 2593940 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723726/tps65982-fw-export

器件型号:TPS65982

你(们)好

我计划导出由应用程序自定义工具制作的 TPS65982 bin 文件。

有两个问题。

1. 应用程序自定义工具生成的 bin 文件是否具有 加密功能?

2.应用程序自定义工具生成的 bin 文件是否具有美国原产地商品? 是否受 EAR 的约束?

我认为 bin 文件只有参数、因此以上两个问题都不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anderson:

    应用程序自定义工具生成的 bin 文件没有任何加密。

    关于您的第二个问题、我检查一下并返回给您。

    谢谢、
    Rahul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rahul:

    很抱歉打扰你。
    您何时可以获得有关第二个问题的答案?


    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Anderson:

    关于您的第二个问题、是的、配置工具中的 bin 文件具有美国原产商品、且受 EAR 限制。 这在工具安装中包含的点击包装许可协议中涵盖。

    此致、
    Karl
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Karl:
    请提供有关 bin 文件的更多详细信息。
    1。
    您能告诉我美国原产商品在非美国总价值中的百分比吗?
    等于或小于25%? 或超过25%或未知?

    2.
    您能告诉我出口管制分类编号吗?
    是 EAR99吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题已脱机并正在处理。
    我现在将关闭此帖子。

    谢谢、
    Eric