This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261与 mSATA 兼容

Guru**** 2766275 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723682/tusb9261-tusb9261-is-compatible-to-msata

器件型号:TUSB9261

您好!

我们使用 TUSB9261将 USB 转换为 SATA、现在我们有 一个 mSATA 器件、无论它是否与 mSATA 兼容。

请推荐适用于 USB 至 mSATA 的器件。

此致、

Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    mSATA 是具有较小连接器的 SATA、因此它应与 TUSB9261搭配使用。 请注意、TUSB9261不支持 SATA 6Gbps。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    从 SATA 到 mSATA、我们通过 micro D 连接器制造、我们通过小于1英寸的单线缆将 SATA 连接到 micro D 连接器。 我们在 mSATA 器件中安装了一个 PCB、信号通过 micro D 连接器驱动。

    当我们将 TUSB9261与 SATA 器件连接时、TUSB9261正在检测并正常工作、就像我们通过 SATA 到 Micro D 连接器接口电缆将 mSATA 器件连接到 mSATA 器件时、它未检测到器件一样。

    请建议如何继续。

    此致、
    Satya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请告诉我 TUSB9261检测内存容量、因为我们面临的是126GB 和256GB 的问题、而16GB 的问题则可以解决。

    此致

    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Satya、

    这些能力不应存在问题。

    此致、
    JMMN