This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:FLP 超出规格、符合以太网标准、通过 TPM 完成

Guru**** 2774705 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723396/dp83848k-flp-out-of-spec-with-ethernet-compliance-done-with-tpm

器件型号:DP83848K

尊敬的:

在我们遇到与某些交换器的协商问题后、我正在对快速链路脉冲(FLP)进行以太网合规性测试。

当在 DP83848K 上完成以太网合规性后、仅按照以太网中的规定、负载1、负载2和50欧姆完全正常、 但是、当在合规性测试以太网标准中指定的负载之前添加双绞线模型(TPM)时、FLP 下降过多、测试失败。

此类问题的根本原因是什么?

什么参数有助于"引导"FLP 脉冲电平和边沿?

S é bastien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    校正:测试是在100欧姆负载下完成的、而不是如上所述的50欧姆负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否分享结果、以便我们可以通过查看故障的程度?
    此外、请发送原理图。
    测试使用的电缆长度是多少?
    测试设置是什么? 即 LeCroy、R&S、Keysight、Tek?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我与 TI 技术支持部门进行了一次侧向讨论。 我认为我发现了这个问题。 TPM 电路上的一个电感器损坏。 我已经订购了一个新的正在等待它。 我将在进行测试后立即将此问题标记为已解决。

    我正在使用 TEK 合规性工具套件。

    S é bastien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sebastien、

    感谢您的告知。