This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261DEMO:未检测到 TUSB9261DEMO mSATA 器件

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261DEMO, TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723692/tusb9261demo-tusb9261demo-is-not-detected-msata-device

器件型号:TUSB9261DEMO
主题中讨论的其他器件: TUSB9261

您好!

我们有 TUSB9261DEMO 器件、它与 SATA 驱动器相连、情况良好。

我们的要求是访问 mSATA 驱动器、我们设计了具有连接 mSATA 的迷你 D 型连接器的硬件。

TUSB9261DEMO 和我们的硬件之间的接口是 SATA 转 D 型转换器电缆。

请建议如何通过 TUSB9261DEMO 访问 mSATA。

此致、

Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在使用现成的 SATA 至 mSATA 适配器卡之前、我已经使用 mSATA SSD 测试了 TUSB9261DEMO。 该卡具有为 mSATA 器件供电的内置稳压器。 例如 :www.amazon.com/.../B004YKJ5TE
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否提供 SATA 至 mSATA 接口详细信息、这将有助于我们制作适配卡。

    此致、
    Satya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、我们无法帮助开发此适配器、但您可以在此处购买: www.amazon.com/.../ref=twister_B07GDV6DPF
    它并不昂贵、而且有许多公司在制造这种适配器。 否则,如果您希望自行开发,则可以直接参考 mSATA 和 SATA 规范。
    此致、
    Brian。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不适合开发适配器以了解 SATA 至 mSATA 之间的接口连接。 我们有 SATA 至 eSATA 电缆、但我们对此有一个想法。 SATA 至 mSATA 接口是否存在任何偏差。

    此致、

    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不熟悉 eSATA。   mSATA 和 SATA 具有相同的电气接口。  只有引脚映射和电压电源是不同的。  

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否分享引脚映射和电压电源详细信息?

    BR
    Satya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这不是 TI 特定的标准、因此 请参阅 SATA 行业规格。

    此致、
    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请告诉我 TUSB9261检测内存容量、因为我们面临的是126GB 和256GB 的问题、而16GB 的问题则可以解决


    此致

    Satya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、驱动器容量没有限制。 这可能是磁盘格式化的一些限制。 我已经测试了高达3.0TB 的容量,没有任何问题。 请在 TUSB9261产品页面上尝试最新的固件。
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    检测到 TUSB9261DEMO 256GB 驱动器。 这是格式问题。

    感谢您的支持。

    除了适配器之外、如果我们通过单股线进行连接、则可以检查 SATA 至 mSATA 接口。

    是 SATA 驱动器(如 SN75LVCP600SDSKT 至 SATA 连接器)之前所需的任何缓冲器。

    此致、

    Satya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satya、

    单股导线不适用。  数据线路必须保持100 Ω 差分阻抗。  除非布线长度非常长、否则不应使用缓冲器。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、

    当我们切断较短的电缆长度时、TUSB9261DEMO 会检测到器件、现在可以正常工作。

    感谢您的支持

    Satya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Satya、

    不用客气。  请将此主题标记为已解决。  谢谢!

    此致、
    Brian