This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:初始路由

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723932/hd3ss3220-initial-routing

器件型号:HD3SS3220

我 在设计中使用 HD3SS3220来多路复用我的 USB 3.0 Type C 信号。 我们刚刚完成了 USB 信号的初始路由。 是否有 TI 人员可以为我检查此路由?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、请本地 FAE 提交路由审核
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此路由检查与原理图检查有何不同? 在设计\研究阶段、TI 通过此论坛(通过个人电子邮件)轻松提供了此器件的原理图审阅、客户支持非常出色、因为我们与了解芯片\组件的 TI 工程师直接联系、TI 的响应非常快速且准确。 这是一个非常有价值的东西,现在在我们所处的设计阶段是最重要的!!!! ????
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shmuel

    我接受了您的请求、请继续向我发送您的原理图/布局、我将对其进行审核。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    谢谢您-我是否给您发送了一封私人电子邮件?

    Shmuel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shmuel

    此 E2E 主题将直接通过电子邮件处理。

    谢谢
    David