This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB3410:将 TUSB3410用作 USB 转 I2C 桥接器

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/722091/tusb3410-using-the-tusb3410-as-a-usb-to-i2c-bridge

器件型号:TUSB3410
主题中讨论的其他器件:TMDS181

您好!

我是否也可以获取 USB 转 I2C 桥接器固件以及 Windows 8.1所需的任何驱动程序?  我将使用它连接到我们定制硬件上的 TMDS181眼图扫描工具。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、我正在尝试发布此固件、但需要清除软件许可证条款。 我认为不需要任何特殊的驱动程序。
    此致、
    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeb:
    I2C 固件已发布: www.ti.com/.../toolssoftware
    此致、
    Brian