This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822IF:关于 MII 线路阻抗

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/720281/dp83822if-about-mii-line-impedance

器件型号:DP83822IF

您好!

关于 DP83822上的 MII 线路阻抗、我的客户提出了一个问题。

(问题)

・根据数据表第94页、MII 线路阻抗应以50 Ω 阻抗接地。

但根据应用手册(AN-1469)第8页、在 MII 信号上、IEEE 规范规定总线的阻抗应为68欧姆。

我们应该相信哪一个?

 

此致、

TAO 2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tao、

    DP83822的默认 MII 阻抗为50欧姆。 因此、建议 PCB 布线阻抗也应为50欧姆。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aniruddha 您好、

    感谢您重放。
    我向我的客户告知了 PCB 布线阻抗。

    此致、
    TAO 2199