This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:HDMI2.0测试问题

Guru**** 2955920 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/717639/sn65dp159-hdmi2-0-test-issue

器件型号:SN65DP159

尊敬的先生:

客户正在使用 SN65DP159并测试 HDMI2.0

但示波器始终如下图所示显示错误消息:

"频率验证失败"

有时、如下图所示、存在"无信号"。

此测试环境适用于所有其他项目板。

请您提供建议或评论吗?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    您是否正在使用 DP159 EVM? 您使用什么作为源? 您的设置是什么样的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael Walker:

    否、我们不使用 DP159EVM。

    应用程序是计算机 MB。

    信号源是 Intel Gemini Lake 的 DP 源。

    我们使用引脚搭接模式、EQ _SEL = NC、PRE_SEL = NC、SLEW_CTL = L

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您正在探测哪个通道?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在探测时钟、D0、D1、D2、D3。

    但错误消息几乎发生在 D2或 D3上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您将 DP159插入显示屏、它是否会显示图像? 这只是一个示波器问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它 在显示器上非常好地显示了图像。

    我还认为这是示波器问题。 但是、如果示波器在没有 DP159的情况下测试另一个电路板、则不会显示错误消息。

    它非常奇怪。 那么、我想知道您是否有任何经验?? 或者客户测试环境中出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有此错误的相关经验。 我认为错误与示波器设置或测试设置问题有关。 您使用的是高阻抗探头还是50欧姆探头?
    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    什么是频率验证测试? 正在运行哪些分辨率数据? 他们能否放大数据并查看数据在时钟方面的运行频率?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN 和 Michael:

    客户正在使用 Intel Gemini Lake、这是 Intel 第一个可产生 HDMI2.0信号的平台。

    但他们使用带有 DP159的 AMD 平台是可行的、没有任何测试问题。

    现在、他们正在测试使用 Intel Gemini Lake 参考板 以及我们的 DP159EVM 来查看是否发生了相同的问题。

    如果有任何更新、我将向您作出回复。

    感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JMMN 和 Michael:

    更新英特尔图形驱动程序后,此问题已得到解决

    非常感谢您的支持。