This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83620:无法使用 MDIO 工具使用 MSP-EXP430F5529LP 开发套件访问 DP83620 EVK

Guru**** 2538260 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83620, MSP-EXP430F5529LP, USB-2-MDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/723079/dp83620-unable-to-access-the-dp83620-evk-using-the-msp-exp430f5529lp-development-kit-using-the-mdio-tool

器件型号:DP83620
主题中讨论的其他器件: MSP-EXP430F5529LPUSB-2-MDIO

您好、TI、

根据有关主题的讨论:

我现在正在尝试使用 MSP-EXP430F5529LP 板连接 DP83620 EVK、但我无法连接、工具无法找到 PHY ID。

在 EVK 上,我已手动将 PHY ID 设置为30,工具无法识别此情况,也尝试使用工具中的“查找 PHY ID”选项。

我正在附加连接图以供参考、并确保我在这里没有出错。

在此配置中、我能否使用示波器监视 MDIO 和 MDC 信号。 (目前这两行没有活动)

2.我是否打算将 EVK 连接到我正在使用的 CPU 板、并 将 MSP-EXP430F5529LP 并行连接到 MDIO 和 MDC?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    固件刷写成功使用 USB-2-MDIO 手册中的说明、可以在此处看到绿色和红色 LED。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、TI、

    我希望这里有一些输入。

    请指导我如何进行调试。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    MSP430由 USB 供电、无需额外的3V3电源。 请将其删除。
    2.请将 MDC 和 MDIO 连接放在 MSP 板上、因为它们在图片中不清晰。
    3.检查 EVM 上配置的 VIO 电压。 与 MSP 电路板通信的电压低于3V3。

    使用 MSP430时,不应将主机控制器连接至 MDC。

    此致、
    GET
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我要关闭此主题。 如果仍有问题、请打开新主题、并参考此主题。

    此致、
    GET