This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS32ELX0421:DS32ELX0421

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: DS32ELX0421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/721676/ds32elx0421-ds32elx0421

器件型号:DS32ELX0421

我们有两个 DS32ELX0421 IC、它们在 37C 至55C 的环境温度范围内加电时无法锁定 PLL 时钟(稳压器2A)。 该 IC 可在-32C 至70C 的所有其他温度下工作。

上电时、PLL 未锁定寄存器被置位。 我们已验证与 IC 的通信、所有寄存器在上电时均已正确设置。 我们已验证所有输入信号在加电时均可用于 IC。

发生故障时、我们可以手动发送软件复位、然后写入寄存器以使 IC 正常工作。

为了验证故障是否与 IC 隔离:我们移除了疑似故障的 IC 并替换为相同类型的 IC。 该电路板在所有温度下均可正常工作。 我们已重新安装可疑的 IC。 电路板在 37C 至55C 的环境温度范围内同样出现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您能否共享原理图? 如果您不想在此论坛上共享、可以将其通过电子邮件发送至 i-anyiam@ti.com。 此外、您是否遵循数据表第11页上的电源和上电指南?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    谢谢、我收到了您的电子邮件。 我注意到、通过重置器件并再次写入寄存器、您能够使 IC 正常工作。 作为第一步、您能否尝试在加电时保持 RESET 引脚为低电平、以便在将电源和输入时钟驱动为高电平以实现正常运行之前有时间让电源和输入时钟稳定?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    您是否仍然遇到 PLL 问题?

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在使用故障 IC 来改进软件接口 、以捕获上电时的此故障。  在本周晚些时候发布软件后、我们将尝试不同的上电复位方法。